欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

链条的特点及其种类、材质

  • 2023.12.15 11:15:32
  • 米思米
  • 3409

链条                                                                                                                                            

这是用于悬挂、牵引、装饰、系留物品的工具。

链条的特点及其种类、材质

 

特点

· 链条具有悬吊、牵引、装饰(例如停车链条等)、系留物体等多种用途。

链条的特点及其种类、材质

通用链条

这是最具通用性的链条。有高强度的焊接型和廉价的非焊接型两种。可用于除了“起吊”和“牵引”之外的多种用途。

链条的特点及其种类、材质

米思米推荐型号:CN5-100

链条吊具用链条

采用特种合金钢制成,可应用于起吊作业等工业用途。

链条的特点及其种类、材质

 

装饰链条

不同于普通的环形通用链条,带有具有装饰性的扭转形状。

链条的特点及其种类、材质

米思米推荐型号:DPCH3-150

Victor链条

具有复杂弯曲形状,其中的JIS规格标准产品也被应用于船舶。

链条的特点及其种类、材质

 

球链

具有解扭功能,不会扭转。

链条的特点及其种类、材质

米思米推荐型号:BALLC2.3-100

材质与用途

不锈钢制

耐腐蚀性、耐氧化性优异,可广泛应用于各种领域。

钢制

高强度。

钛制

轻而坚固,且具有优秀的耐腐蚀性。

铝制

非常轻巧,且具有耐腐蚀性。

铜、黄铜制

是热量与电流的良好导体。还可利用其材质,用于装饰用途。

超合金性

高温下的耐腐蚀性优秀。

 

 

小知识  什么是不锈钢

SUS304/SUS316不锈钢是铁与铬、镍等6种主要元素的合金,被描述为不易生锈的钢材。不锈钢会在其表面形成一层称为“氧化膜”的薄膜,这层膜保持稳定不变的状态。通常写作SUS,称为不锈钢。SUS304是含有18%的Cr和8%的Ni的不锈钢,通常被称为“18-8不锈钢”。SUS316含有18%的Cr和12%的Ni,此外还添加了钼(MO),是进一步提升耐腐蚀性、耐孔蚀性的不锈钢钢种。

 

 

要点如下!

· 请确认使用载荷(kN)。

· 请选择与使用目的相匹配的形状。

· 请选择材质

· 请确认链条的节距(P)、线径、长度。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities